结果:找到"wiif模块 MTK7688A 2.4G/5.8G双频wifi 串口转wifi",相关内容1000条
  • 启明智显|2.8寸串口屏应用于智能饮水机方案分享
  • 随着物联网技术的快速发展,各行各业各产品竞相智能化,产品的更新迭代速度也在日益增长。然而在日常生活中可见的饮水机产品大部分仍趋向传统,智能饮水机市场渗透率较低,但其实智能饮水机相对于传统饮水机来说,无论在性能还是外观上都有较大的优势:首先,智能饮水机的杀菌消毒功能可以很好地解决纯净水二次污染的问题,保证水质的清洁度,而传统饮水机由于发展初期技术的局限性,往往忽视了饮用水中微生物的安全性,不具备杀菌消毒的功能,因此二次污染率较高,长期使用这种饮水机势必会因细菌超标造成消化系统疾病;其次,智能饮水机能够活化水,解决纯净水老化的问题;再次,智能饮水机具有传统饮水机没有的自清洁功能,能够让用户在使用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 屏 饮水机 物联网 WIFI通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-02 11:40:00
  • wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
  • ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi芯片 esp8285 esp8266 wifi 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
  • Hi-Link模块说明和资料下载
  • 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://ybbhlk.hlktech.com:8090/filemanage/mobile在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述二种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item.szlcsc.co...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wiif MTK7688A 2.4G\5.8Gwifi wifi 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2020-03-04 14:59:00
  • Hi-Link各种模块说明书和开发工具
  • 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://h.hlktech.com/mobile/download--顶端搜索对应型号即可。在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-M50\HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述三种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item....
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: Hi-Link wifi 5G 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2019-08-26 18:06:00
  • 【技术答疑】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,新品留言区
  • 本帖子是关于九九物联新一代,WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请九九物联资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。新品购买或者详情页:https://item.szlcsc.com/381185.html九九物联(深圳)有限公司,基于射频技术的方案以及产品提供商,专注于WiFi,LoRa,NB-IoT产品的模块设计,云平台,服务器对接等连接服务。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: wifi+蓝牙 首发新品 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-05-28 11:28:00
  • 微信智能硬件
  • 本公司正规注册,可免费开增值税普通电子发票。公司服务包括:PCBA生产,单片机或嵌入式程序开发,硬件开发,网络软件开发,APP开发,云端服务。微信红外监控LED方案是我司的一个案例,我司已实现微信公众平台的接入,智能硬件可以在手机待机时推送消息给手机微信端,其他微信硬件产品方案也可与本司联系订制。公司还有2.4G控制器及遥控方案,免费订制改版遥控。微信红外监控LED方案本公司历经多版本研究调试,开发出稳定可靠的微信红外监控LED方案。本方案在LED灯里加装wifi芯片,通过wifi路由器接入互联网,用手机端上的微信控制灯具,查看灯具的亮灭情况,以及灯具上传感器的测量数据,并可以在手机待机时接...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: wifi 微信硬件 2.4g 物联网 发帖人:劢联电子 发帖时间:2019-03-05 14:51:00
  • 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
  • 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能/WIFI/天猫精灵/小爱/开关/插座 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
  • WIFI灯具控制模块
  • 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: wifi灯具控制 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
  • ESP8266系列wifi模块
  • ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi 智能家居 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
  • 串口MP3模块
  • 1.2功能1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/482、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡,支持32G的U盘、64M字节的NORFLASH4、多种控制模式可选。IO控制模式、串口模式、AD按键控制模式5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐。广告播放完毕回到背景音继续播放6、音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配255首曲目7、30级音量可调,6种EQ可选1.3应用1、车载导航语音播报2、公路运输稽查、收费站语音提示;3...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: MP3 YX5200-24SS 发帖人:串口MP3 发帖时间:2017-09-29 17:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: